Industry Online Support
Technical Forum
16.06.2011 09:12 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo SET-Team, Hallo Experten, ich habe folgendes Problem. In einer großen Krananlagesollen mehrere Funkempfänger der Firma HBC zur Steuerung der Krane verwendet werden. In einem Kranverbund können sich bis zu sechs Funkempfänger befinden, wobei bis zu drei Funkempfänger angewählt werden können um Teilstücke des Kranverbundes zu steuern. Die Not-Halt Kontakte der einzelnen angewählten Funkempfänger müssen jedoch immer den kompletten Kranverbund abschalten. Not-Halt-Kontakte von nicht angewählten Funkempfängern müssen überbrückt werden, damit die Gesamtanlage betrieben werden kann. Jeder Anlagenteil wird von einer F-CPU 315 gesteuert die Kommunikation zwischen den CPUs erfolgt über DP/DP-Koppler. Betrachtet wir jetzt eine Steuerung. Der Not Halt-Kontakt wird über einen F-Eingang in die CPU eingelesen und entsprechend verarbeitet. Für die Überbrückung des Not-Halt-Kontaktes wird je ein Relaisausgang des Empfängers über F-Eingänge in die CPU eingelesen. Die Relaisausgänge werden von dem Funkempfänger invers geschaltet und jedes Relais. Sie werden dann geschaltet, wenn der Empfänger angewählt wird, also aktiv ist und dienen somit als Signal, das der Not-Halt-Kontakt aktiv sein muss. Wird am Funksender der Not-Halt-Knopf gedrückt, fällt nur der Not-Halt-Kontakt ab und somit muss ein Not-Halt auf der Krananlage ausgelöst werden. Wird der Empfänger wieder abgewählt und somit inaktiv muss der Not-Halt-Kontakt steuerungstechnisch wieder überbrückt (ignoriert) werden. (F-Programm) Zusätzlich bekommt die Steuerung das Bit, welches die Relaiskontakte schaltet und eine Senderkennung, welcher der Sender den Empfänger angewählt hatüber Profibus. Laut TÜV müsste die erforderliche Sicherheitskategorie (SIL2/PLd) für die Überbrückung der Not-Halt-Kontaktes erreicht werden können, wenn man die F-Eingänge der Relaiskontakte und die Informationen über Profibus im F-Programm quercheckt und entsprechend auswertet. Der Rechnerische Nachweis über den erreichten Sicherheitslevel muss allerdings erbracht werden und hier liegt jetzt mein Problem. Wie kann ich ausrechnen, welchen Level wir mit den oben genannten Maßnahmen erreichen. Mit dem SET bin ich leider nicht sehr weit gekommen. Im Anhang befinden sich ein Prinzipschaltbild eines Empfängers und die Angaben über die Relaiskontakte, die mir vorliegen.Ich hoffe die Anforderung und mein Problem sind klar genug formuliert und noch mehr hoffe ich, dass mein Problem lösbar ist. Vielen Dank kitegerd DateianhangFunkempfänger Relaiskontakte.pdf (243 Downloads) |
07.07.2011 15:08 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Habs selber rausgefunden. |
Folgen Sie uns auf