Industry Online Support
Technical Forum
29.12.2006 15:15 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also ich glaube das sieht schlecht aus. Die max. Aktualisierungszeit dürfte bei 200ms liegen. Ob man die Zeiten bei WinCC einstellen kann, bin ich mir nicht sicher, aber ich denke schon eher! Als Tip kannst Du Dir den folgenden FAS anschauen. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21913875 ("Beispiel für eine bitgetriggerte Kurve mit Wechselpuffer:") Damit kannst DU über die Steuerung die Daten zunächst erfassen und dann anschließend auf dem Panel anzeigen. Gruß und guten Rutsch.... |
30.12.2006 19:32 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Also 200ms waehren ja 5 mal pro sec. Damit kann ich wahrscheinlich leben. Danke |
Folgen Sie uns auf