13.09.2011 07:53 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo Kann mir jemand sagen wie ich einen DB im V11 Basic aufrufe? Call geht ja nicht da nur FUB und KOP gehen Gruss und Danke HYDRONICS |
13.09.2011 09:55 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 24.07.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, der Instanz-DB wird mit der Maus einfach per Drag&Drop zum zugehörigen FB im KOP/FUP Editor gezogen. Wenn der FB in den Editor gezogen wird, erfolgt eine Abfrage nach dem Instanz-DB (wenn dieser schon erzeugt wurde). Nach der Bestätigung wird er automatisch parametriert. Bei den Global-DBs werden die einzelnen Variablen aus dem Global-DB mit den Parametern oder Variablen im KOP/FUP-Editor parametriert. Bei STEP 7 V5.x gab es noch die Funktion AUF DBx. Hier wurde auch nicht mit der CALL-Anweisung hantiert. Ein Beispiel für die symbolische Parametrierung von DB-Variablen finden Sie unter dem folgenden Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/51783902 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf