Industry Online Support
Technical Forum
05.10.2011 14:17 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo siemensvsschneider, der Name gibt ein wenig was zu tippen Wie sieht es denn aus, steht die Verbindung prinzipiell? Klingt so. Über Hardware online kann die aktuelle Diagnoseinformation vom DP-Slave gelesen werden. Da sollte drinstehen, dass die Verbindung steht. In der Hardwarekonfiguration hast Du ja auch festgelegt, in welchem Datenbereich auf der S7 die Daten liegen die ausgetauscht werden sollen. Habe bei Schneider ein Dokument ausgebuddelt in dem es ein Kapitel gibt über die Datenmapping. Diese muss denke ich auf dem Schneider-Teil gemacht werden (Handbuch). Ist allerdings auf englisch. Habe ehrlich gesagt nicht gesucht, ob es da was deutsches gibt. Schau dort mal im Kapitel "PROFIBUS DP Module Software Linkage" nach. Wenn Du gar nicht weiterkommst hilft vielleicht auch eine Busaufzeichnung. Da sieht man dann, ob Daten geschickt werden und von wem was an wen. Dafür kannst Du z.B. den Amprolyzer verwenden. Halt uns auf dem Laufenden Sabine |
Folgen Sie uns auf