18.07.2011 16:53 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo, [snip] ... Noch ein weiterer Punkt: Wenn ich eine F-CPU (315F-2 DP) projektiere, kann ich die "F-Fähigkeit" in den CPU Eigenschaften nicht anwählen, Passwort ist gesetzt und Distributed Safety in der Version 5.4SP5 installiert. Der Hardware Katalog bietet auch keine F-I/O Baugruppen an. Für Tips dankt Thomas gesplittetes Thema unter TIA Portal nur mit Adminrechten |
Zuletzt bearbeitet von: CS Moderator am: 19.07.2011 08:59neue Überschrift nach Splitting |
|
20.09.2011 20:23 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Kurzes Update: Safety soll im SP2 enthalten sein... |
Zuletzt bearbeitet von: Brinkmann am: 20.09.2011 20:23 |
|
29.09.2011 08:39 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung:
|
Hallo, die Software ist zwar noch nicht da, ein Handbuch ist aber schon verfügbar. WIrd also wohl nicht mehr lange dauern bis zur Freigabe. Gruß yy1 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
24.10.2011 09:12 | |
Beigetreten: 24.03.2009 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 535 Bewertung:
|
Hallo zusammen, die Safety-Software für's TIA-Portal ist jetzt verfügbar (siehe Link). Gruß yy1 |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf