15.02.2011 14:37 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hallo, hab eine Nachricht geschickt. Vielleicht hilfts! MfG, Servicetechniker! |
~(‾▿‾)~ |
|
15.02.2011 21:07 | |
Beigetreten: 13.06.2006 Letzter Bes: 26.08.2024 Beiträge: 123 Bewertung: (28) |
Hallo wis, das gibt es fertig als Option zum Panel: Sm@rtService. Weitere Informationen dazu findest Du hier (Kapitel 4). mfG, not_my_fault |
16.02.2011 07:44 | |
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 01.08.2024 Beiträge: 496 Bewertung: (66) |
Hallo Zusammen, die zweite Option ist Sm@rtAccess (VNC mit koordinierter Bedienhoheit). Als Client benötigt man den Sm@rtAccess -Viewer oder VNC (koordinierte Bedieung z.T. nicht möglich). Bei Sm@rtService benötigt man als Client den InternetExplorer. |
Viele Grüße |
|
16.02.2011 08:15 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Aus den Anleitungen und einem weiteren Forum habe ich entnommen, das der zeitgleiche Zugriff möglich ist. |
16.02.2011 08:22 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Guten Morgen, braucht man für die Sm@rtAccess Lösung nicht ein zweites Panel bzw. eine PC Runtime in der dann die Anzeige erfolgt? Soweit ich das verstanden habe soll ja die HMI Oberfläche an einem "Normalen" PC dargestellt und bedient werden. |
~(‾▿‾)~ |
|
16.02.2011 08:37 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Ok, das heißt Internetexplorer als VNC Viewer oder VNC Viewer wie Ultravncviewer auf PC und man kann mittels Sm@rtAccess / VNCServer auf das Panel. Das sollte dann die gewünschte Funktion sein. |
~(‾▿‾)~ |
|
Folgen Sie uns auf