18.01.2012 09:51 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Ja, ich benutze das Meldearchiv, als Umlaufarchiv. Ich lade das Projekt mal hoch, Danke für deine Hilfe! DateianhangWincc_fl.zip (88 Downloads) |
18.01.2012 13:45 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Du hast unter den Meldeklassen in WinCC flexible alle Meldeklassen für das Archiv ausgewählt. So werden alle Meldungen in das Archiv geschrieben. Für Meldungen die nicht archiviert werden sollen, solltest du eine neue Meldeklasse verwenden. Aber diese nicht für das Archiv auswählen. Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden? Tweety |
18.01.2012 14:08 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Hallo Tweety, naja ich möchte ja alle Meldungen bekommen, aber halt nur dann, wenn diese "gekommen" sind. Heisst also, ich habe in meinem Versuch 16 Eingänge in der SPS, welche über einen FC in einen DB geschrieben werden. WinCC greift auf den DB zu. Wenn jetzt beispielsweise der Eingang 0.2 und 0.6 kommen und gehen, so möchte ich dies in der Meldeliste sehen (das funktioniert ja) und später das Archiv (also eine chronologische Reihenfolge der Ereignisse) mir ansehen. Dies funktioniert nicht, da ich alle Meldungen angezeigt bekomme, die ich angelegt habe....ohne Zeit und ohne Datum. Aufgrund dessen, dass das vorherige Projekt schon was rumgematscht war, habe ich es noch mal etwas übersichtlicher gemacht. Auch dir vielen Dank für deine Hilfe. DateianhangWincc__1.zip (51 Downloads) |
18.01.2012 17:46 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Wenn du Störmeldungen archivierst werden immer alle Zustände(K,Q,G) archiviert. Tweety |
19.01.2012 06:26 | |
Beiträge: 6 Bewertung:
|
Na das wär ja das was ich will, bei mir sieht das aber wie in der angehängten Datei aus.
DateianhangAlarms.pdf (136 Downloads) |
Folgen Sie uns auf