12.02.2007 12:14 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Ja, so sieht das Online aus. Und wie lautet die Frage? |
13.02.2007 09:40 | |
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Hallo, mit VB6 kann man per API diverse Sache anstellen. Auf http://www.activevb.de/tipps/vb6tipps/tipp0164.html kannst du z.B. sehen wie man zusätzliche Buttons in die Titelleiste einfügt. Das geht dann auch mit eingefärbtem Text, den du auf die links Seite legen kannst. Wie das mit VB2005 geht, kann ich dir nicht sagen. Aber eine Frage in einem entsprechenden Forum wird dir bestimmt weiterhelfen. Grüße Michael |
Folgen Sie uns auf