Industry Online Support
Technical Forum
24.01.2012 08:19 | |
Beigetreten: 23.09.2010 Letzter Bes: 07.02.2013 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Gerätekasten und Geräteanschlüsse selber zeichnen geht am besten. |
24.01.2012 11:21 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (110) |
Hallo bonson9701, ich habe es ausprobiert und komme zum gleichen Ergebnis. Wenn ich für das Produkt 6SL3040-0JA01-0AA0 CU305_PN S110 PROFINET CU Technische Daten anwähle bekomme ich auch keine Möglichkeit CAX-Daten auszuwählen. Ich schließe daraus, dass im System keine Daten für die Baugruppe hinterlegt sind. Das erklärt dann zumindest die Fehlermeldung. Ob es die Daten gibt? ??? Also wie schon vorgeschlagen erstmal selberzeichen? Gruß Sabine |
07.02.2012 13:05 | |
Beigetreten: 25.06.2008 Letzter Bes: 22.03.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hast du schon hier geschaut? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24232200/133100 |
Folgen Sie uns auf