02.02.2012 17:26 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Hallo! Es gebe noch die Möglichkeit über den SINAMICS V60. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/38391227 Der soll um einiges billiger sein als der S110. |
03.02.2012 11:17 | |
Beiträge: 267 Bewertung: (24) |
Hallo, ich kenn noch eine Möglichkeitüber Puls/Richtung mit den JUNMA Drives von YASKAWA: http://www.yaskawa.eu.com/de/produkte/servo-drives/junma/brochure.html Aber da mußte n bißchen mit Widerständen rumlöten zur sicheren Signalübertragung. |
22.03.2012 14:51 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, Gateways von HMS könnten diese Kopplungsaufgabe lösen. http://www.et200can.com/de/index.html oder http://www.anybus.de/products/abx_can_overview.shtml |
Folgen Sie uns auf