29.03.2012 11:43 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.08.2024 Beiträge: 1917 Bewertung: (136) |
Hallo, mit der Differenz zwischen zwei Variablen vom Datentyp Date_And_Time erhält man einen Zahlenwert vom Datentyp Time. Was macht es denn für einen Sinn, diesen Wert in einen Datentyp DT umzuwandeln? Oder was steckt dahinter? Es gibt einige Beiträge im Netz, die wahrscheinlich ihr Problem nicht direkt lösen, aber vielleicht zur Anregung dienlich sein können. Um einen anderen Weg für Ihren Lösungsweg zu finden. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21222026 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24658864 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/874721 Mit freundlichem Gruß |
30.03.2012 12:19 | |
Beigetreten: 06.03.2006 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 369 Bewertung: (101) |
Hallo, für die Addition von Time zu DT gibt es auch einen Standardbaustein: AD_DT_TM. Viele Grüße Thomas |
31.03.2012 13:44 | |
Beigetreten: 17.09.2007 Letzter Bes: 17.04.2023 Beiträge: 799 Bewertung: (82) |
Moin, zu Zeiten und Visu hilft vielleicht das http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7802886 |
VG / regards vanDyk |
|
Folgen Sie uns auf