Industry Online Support
Technical Forum
01.03.2007 12:33 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, vielleicht helfen die FAQs ja bei den ersten Versuchen mit Bildbausteinen weiter? http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21659040 nemo |
01.03.2007 12:56 | |
Beiträge: 83 Bewertung: (6) |
Ja, danke Nemo habe ich auch gefunden. Wie in diversen FAQs beschrieben funktioniert das ja auch : Symbol erstellen z.B. Ventil - grafisches E/A-Feld erstellen (Grafikliste= 4 einfache ´Quadrate grau, grün, gelb, rot) als Zustandsanzeige; alles markieren, danach Bildbaustein erstellen - funktioniert. Aber wenn ich das ganze über den Editor zu Fuß erledige, kriege ich das graf. E/A-Feld nicht belebt. Ich denke mal... Operator-Trouble! Irgendwo hab ich wahrscheinlich einen Knoten in meinem Denken. Gruß Peter |
Folgen Sie uns auf