(3)| 11.11.2010 14:36 | |
|
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Gibt es eine Möglichkeit die Master-CPU vom AnwenderProgramm (STEP7) aus zu wechseln? In den Handbüchern habe ich dazu nichts gefunden. Vielen Dank im voraus |
| 21.02.2012 14:13 | |
|
Beiträge: 23 Bewertung:
|
Hallo ok-automatik, die für Frühjahr 2012 angekündigten CPU 41x-5H werden die geforderte Funktion der Master-Wahl per Programm ermöglichen. Siehe hierzu auch www.siemens.com/h-cpu MfG |
Zuletzt bearbeitet von: rosi am: 16.04.2012 10:20Siehe Vertrieb und Lieferfreigabe S7-400H V6 inklusive PROFINET Unterstützung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/59903098 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf