31.05.2012 19:53 | |
Beiträge: 56 Bewertung:
|
was ist mit den HW-Adressen? |
18.06.2012 16:16 | |
Beigetreten: 31.08.2005 Letzter Bes: 20.08.2024 Beiträge: 2198 Bewertung:
|
Erstmalmusst Du per GSD Datei den SINAMICS dem TIA Portal bekannt machen. Dann legst Du in der Hardwarekonfiguration im TIA Portal die Adressen fest. Hast Du aber eine S7-1200, wird der Antrieb symolisch und nicht über die IO-Adresse angesprochen. Schau auch mal hier (S7-300/400) : http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/60140921 oder hier (S7-1200): http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/56749384 |
Zuletzt bearbeitet von: miami am: 18.06.2012 16:22 |
|
Folgen Sie uns auf