(0)| 02.07.2012 14:18 | |
|
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 6066 Bewertung:
|
Hallo, hier mal ein Beispiel mit weicher Kupplung. Ich optimiere das Referenzmodell mit Sprungantwort. Dabei beginne ich mit der Eigenfrequenz im Bereich der Grenzfrequenz des geschlossenen Drehzahlregelkreises und schaue, dass die Anregelzeit nicht verlängert wird und der Überschwinger möglichst gut reduziert wird. DateianhangRefmodell.pdf (342 Downloads) |
|
With best regards, |
|
| 02.07.2012 17:14 | |
|
Beigetreten: 27.06.2012 Letzter Bes: 21.05.2025 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hallo Danke für die rasche Antwort. Ich habe bisher nocht nicht mit der Sprungfunktion für den Drehzahlregler gearbeitet. Wie sollte man die Messparameter einstellen um ein vernünftiges Ergebnis zu erhalten, da die Messergebnisse sehr stark mitÄndern derEinstellungen variieren(siehe Anhang). mfg DateianhangSprungantwort Drehzahlregelkreis.pdf (298 Downloads) |
| 03.07.2012 18:16 | |
|
Beigetreten: 27.06.2012 Letzter Bes: 21.05.2025 Beiträge: 88 Bewertung:
|
Hallo Ich habe nun die Amplitude erhöht und die Messungen wurden deutlich besser. Das Referenzmodell verringert aber bei mir die Überschwinger fast gar nicht (Eigenfrequenzen von 200 bis 20 Hz versucht, siehe Anhang), es fiel aber auf, dass sich mit geringerer Frequenz die Schwingungen im Strom reduzierten. Nach welchen Kriterien sollte man die Totzeit und die Dämpfung einstellen? Wodurch entsteht der erste Überschwinger in der Messung, sollte dies nicht einem PT2-Verhalten entsprechen? mfg DateianhangRef_30_180.pdf (281 Downloads) |
Folgen Sie uns auf