(0)| 07.08.2012 11:18 | |
|
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 19.12.2025 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo Siemens_HB, also ich würde sagen, das sieht nicht sonderlich erfolgversprechend aus. In der Lieferfreigabe des neuen CP 443-1 (6GK7443-1EX20-0XE0) steht folgender Satz:
Liegt sicherlich auch daran, dass für die CPU die Du hast die Produktstreichung bereits angekündigt war als der CP rauskam (Auslauferklärung und Typstreichung der bisherigen Standard S7-400 CPUs). Andere Möglichkeiten??? Gibt es bestimmt Bin gespannt auf die Ideen die hier noch kommen Viel Erfolg! Sabine |
Folgen Sie uns auf