12.03.2012 08:47 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Was heißt astronomische Uhr?? Die 1200er hat nen interne Uhr.Die kann man sogar über Ethernet "Uhrzeitsynchronisieren" anbei mal ein screenshot Dateianhang2.pdf (395 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: test tom am: 12.03.2012 08:47 |
|
18.03.2012 00:41 | |
Beigetreten: 07.10.2005 Letzter Bes: 31.07.2024 Beiträge: 3013 Bewertung: (1054) |
Hallo lessorequal guck mal bei www.oscat.de vorbei,dort gibt es eine S7 Bibliothek die so einen Baustein hat (Name: SUN_TIME). Da die Bausteine in SCL fuer fuer S7 V5.x geschrieben sind und, muss man allerdings SCL haben undsie in dasTIA portal format konvertieren (oder neu schreiben). |
Cheers |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
21.03.2012 20:58 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Danke für den Tipp! Ich schau mir das mal an. |
Folgen Sie uns auf