10.08.2012 08:57 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Na dann mach es doch... |
10.08.2012 09:20 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo spshacker, Du merkst schon an der ersten Rückmeldung, so ganz klar ist nicht was eigentlich Deine Frage ist. Schau Dir mal das Thema LOGO! 0BA7 mit KTP 600 Color PN an. Vielleicht hilft das schon ein Stück weiter. Ansonsten: Bitte eine genauere Beschreibung, dann gibt es bestimmt auch genauere Antworten Viel Spaß Sabine |
12.08.2012 16:13 | |
Beiträge: 40 Bewertung:
|
aber man kann sie stellen mußte nur in der panel software einstellen das man die manuell ändern kann aber mehr als schön aussehen ist nicht leider :( |
13.08.2012 06:43 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
wie stellt man die uhr manuell? mfg |
13.08.2012 17:57 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Am KTP600 selbst läßt sich die Uhr nicht stellen. Über WinCC habe ich noch nicht nachgesehen, ob es das KTP600 von dort zuläßt. |
Folgen Sie uns auf