Industry Online Support
Technical Forum
25.04.2007 09:24 | |
Beiträge: 65 Bewertung:
|
Hallo, wir haben da ein Problem mit dem SFC-Editor (S7JSFCAX.EXE). Beim Übersetzen und beim Öffnen/Editieren eines einzelnen Schrittes passiert es gelgentlich. Beim Durchgehen der Schritte im geöffneten Editierdialog passiert es häufiger. Das Problem: Es erscheint eine Sanduhr und dann reagiert der Editor gar nicht mehr. Oder der Editor schließt sich komplett ohne weitere Rückmeldung. Ab und zu wird auch DrWatson ausgeführt (logfile und Systembeschreibung im Anhang). DateianhangLogs.zip (96 Downloads) |
26.04.2007 16:32 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage haben wir die folgenden Informationen. Das von Ihnen beschriebene Verhalten kann die folgenden Ursachen haben: Zu wenig freier Speicherplatz auf dem C-Laufwerk. Es sollten noch mindest. 1 GB frei sein. Zu gering eingestellter virtueller Arbeitsspeicher. Mindes- und Maximalgröße sollten auf mindes. 1500MB eingestellt sein. Infos finden Sie auch in dem FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20440472 Überprüfen Sie auch, ob Ihre aktuelle STEP 7 Version mit dem Betriebssystem kompatibel ist, oder ob Sie eine optionale Software (z.B. SCL, CFC, ...) installiert haben, die entweder nicht mit STEP 7 oder dem Betriebssystem kompatibel ist. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8250891 http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18734363 Eine weitere Ursache könnte eine fehlerhafte Installation sein oder das einige Dateien von Ihrer Software zerstört wurden. Führen Sie eine erneute Installation (Reparaturfunktion) durch. Mit freundlichem Gruß Cicero |
Folgen Sie uns auf