11.01.2013 09:44 | |
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 07.05.2021 Beiträge: 1319 Bewertung: (173)
|
Da im Hintergrund der eigentlichen Absturzmeldung noch ein COMPILE Fenster zu sehen ist behaupte ich, der Absturz erfolgt nicht beim laden sondern beim Übersetzen. Wenn dieses Problem allerdings, wie du beschreibst, auf mehreren PCs auftritt (mit dem selben Projekt nehme ich an), dann glaube ich dass dein Projekt defekt ist. Kopiere den Inhalt deines Projekts in ein neues Projekt und versuch es dann nochmal. Sonst das Projekt an Siemens schicken zur Reparatur. Und dann noch der Hinweis dass für V11 SP2 schon das Upd5 verfügbar ist: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58112582 |
Have Fun! |
|
17.01.2013 19:31 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (2) |
UPD 5 hat nichts geändert. Ich wende mich jetzt an den Support. DANKE für das Mitdenken. Mit freundlichen Grüßen Bernhard Plagemann |
Folgen Sie uns auf