Industry Online Support
Technical Forum
08.05.2007 11:09 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1162 Bewertung: (110) |
Hallo First_Automation, so einfach läßt sich die Frage wohl nicht beantworten. Wie den Tabellen zu entnehmen, sind nur die Datensätze 0 und 1 von ihrem Aufbau her genau definiert. Was in den weiteren Datensätzen drinnen steht ist immer abhängig von dem Modul der Baugruppe für die der Datensatz bestimmt ist. Diese Information ist dann in den Handbüchern der Baugruppe hinterlegt. Datensätze für die IM151-7 CPU habe ich mir noch nie angesehen. Habe ich einfach noch nicht gebraucht. Habe mal in den Handbüchern gestöbert. Dabei allerdings nur die lesbaren Diagnosedatensätze DS0 und DS1 für die Elektonikmodule gefunden. (Kapitel 7.7.1 im angefügten Dokument) ET 200S Interfacemodul IM 151-7 CPU Was meinst Du mit
Diese wird doch durch die Projektierung festgelegt. Soll die irgendwie ausgelesen werden oder so????? Sabine |
Folgen Sie uns auf