Industry Online Support
Technical Forum
06.03.2013 22:13 | |
Beigetreten: 22.05.2012 Letzter Bes: 24.03.2022 Beiträge: 895 Bewertung:
|
Hallo, die Zwischenkreiskapazität für Booksize (!) - Module sind im Katalog bzw. im Gerätehandbuch Booksize angegeben: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/68042012 Für Blocksize (also ACAC- Geräte) ist nichts angegeben. Normallerweise braucht man die auch nicht - bei Booksize gibt es z.B. Randbedingung bzgl. max. ladbare Zwischenkreiskapazität durch ein Line Module - das Thema ist bei einem ACAC- Gerät nicht gegeben (das ist wohl der Grund, das es nicht angegeben wird). Falls doch ein Widerstand gebraucht wird, dann ist ja anhand der gegebenen Daten die Maximalleistung und die effektive Bremsleistung gegeben - da kann man sich ja dann einen entsprechenden Widerstand auswählen (... im Gerätehandbuch Blocksize steht was von >180 Ohm, aber der Widerstand muss es ja auch thermisch können). Wenn man eine Chopperschwelle von z.B. 400V ansetzt, dann kommt man nach P = U²/R = 400V²/180Ohm = 888W. Wenn die Spitzleistung kleiner sein sollte, dann kann man auch einen größeren Widerstandwert nehmen. ... oder einfach mal den SIZER nehmen. Grüße Zako |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf