16.11.2013 11:33 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, man kann auch mal damit anfangen die Karten zu ziehen und neu zu stecken. Manchmal treten Kontaktprobleme auf die dadurch behoben werden. Die Spannungsversorgung kann auch manchmal Probleme bereiten. Ansonsten Busverkabelung. Ist es denn definitiv dass der QVZ vom L2 kommt? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
18.11.2013 18:08 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, das solltest du daran erkennen bei welchem Adresszugriff die CPU in STOP ging - wenn du sie in STOP gehen lässt! Habt ihr nur 1 Rack? Beschreib mal den Aufbau. Und schau mal in deine PN. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
18.11.2013 20:56 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo, im Handbuch der 928B kann nachlesen, wie man den U-Stack ausliest und auswertet. Falls Du es nicht hast, hier ein Link: http://support.automation.siemens.com/CH/view/de/19397726 |
Folgen Sie uns auf