Industry Online Support
Technical Forum
06.12.2005 17:14 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1162 Bewertung:
|
Hallo matbl, habe ein wenig im Produkt Support gesucht. Die Funktionalität des "Aktualisieren des Baugruppenkataloges" steht erst ab STEP7 V5.2 zur Verfügung. [:(] Hier der Link zum entsprechende Dokument: STEP 7 - neue Version V5.2 ab sofort lieferbar Eventuell befindet sich eine ET200S CPU mit älterem Ausgabestand im Hardwarekatalog? Häufig geht es, dass man eine ältere Baugruppe projektiert als tatsächlich vorhanden. Man hat dann aber auch nur dem Funktionsumfang der "älteren" Baugruppe. Weitere Abhilfemöglichkeit: Das Einbinden der ET200S als DP-Slave. Dazu die GSD-Datei in STEP7 importieren (Sollte imProdukt Support auch zu finden sein). Aber auch hier gilt, dass damit oft nur einen eingeschränkte Funktionalität möglich ist. ET200S kann dann als "Norm-Slave" betrieben werden. Hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen Gruß Sabine |
Zuletzt bearbeitet von: Hulzhex am: 06.12.2005 17:14 |
|
Folgen Sie uns auf