14.03.2014 10:55 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 22312 Bewertung:
|
Hallo, die Parameter findest du in der Expertenliste des Antriebs. In Deinem Beispiel also in der Expertenliste des "Lift". Zu den Meldungen: F01910 -> Kommt immer wenn die CPU in Stop geht A01697-> kommt aus der Safety Maschine hat aber keine Auswirkungen A07486 -> Meldung kommt weil beim Starten einer Bewegung über den Epos am Parameter p2640 kein 1-Signal angelegen hat. Die CU305 hat keine eigene Uhr, da müsstest du eine Uhrzeitsynchronisation mit der PLC über eine Applikation selber machen. Ein Applikationsbeispiel dazu findest hier. Gruß Christoph |
Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 14.03.2014 10:58Zuletzt bearbeitet von: ChristophD am: 14.03.2014 10:57 |
|
14.03.2014 11:34 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 22312 Bewertung:
|
Hállo, nein die Störungen werden Netzausfest gespeichert. Gruß Christoph |
Folgen Sie uns auf