Industry Online Support
Technical Forum
14.03.2014 12:29 | |
Beigetreten: 29.12.2006 Letzter Bes: 28.09.2023 Beiträge: 15 Bewertung: (0) |
<auch unter WinCC gepostet> Ich habe hier einen WinCC v6.0 SP3a. S5 Ethernet Layer 4Kommunikationstriebersollüber CP1613 mittels FETCH-WRITE (Fetch aktiv) aus einer CPU928 über CP143 einige Dutzend Variablen unterschiedlicher Datentypen auslesen, im Bildzyklus. Sie kommen alle aus demselben DB, füllen diesen jedoch nicht lückenfrei. Wenn ich Anzahl an die Read-Requests so beobachte (dauerhaft über 800, es sei denn, DAS Bild wird verlassen), habe ich das Gefühl, dass jede Variable einzeln gelesen wird. Steht irgendwo, wann die Variablen gebündelt werden und wann nicht mehr? Mit Wizcon konnte man es selbst festlegen, habe ich mir sagen lassen. /tf/WW/de/Posts/105312#524652 |
15.03.2014 08:13 | |
Beigetreten: 01.09.2005 Letzter Bes: 09.10.2024 Beiträge: 4109 Bewertung: (195) |
geschlossen da doppelt veröffentlicht. Das zweite Thema mit der Überschrift wann werden Variablen aus der SPS gebündelt gelesen? (und wann nicht?)ist in der Konferenz SIMATIC WinCCveröffentlicht. Gruß vom CS Moderator |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf