Industry Online Support
Technical Forum
02.04.2014 21:13 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Ich bin nicht ganz so fit im Umgang mit der Sinamics-Technik, aber nur mal so eine Idee. Kann man nicht das Störmeldebit für Busfehler nutzen, um den Antrieb geführt in Stop zu versetzen!? AUS1 bis AUS3 müssen dann sicher ständig auf 1 stehen!? Keine Ahnung ob das möglich und zulässig ist, aber die Bremse hält ein Einfallen bei vollem Lauf nicht sehr oft aus! Dateianhang2014-04-02 21_06_00-Greenshot.zip (96 Downloads) |
Folgen Sie uns auf