21.04.2014 18:26 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Ok, danke! Mal angenommen, das würde gleich wie bei der 0BA7 funktionieren, bekommt das ein normal Sterblicher hin? Wird das irgendwo beschrieben? |
21.04.2014 18:34 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Wenn Du auf die 0BA8 anspielst, kann ich Dir nichts zu sagen. Es ist eine komplett neue Reihe mit komplett neuer Software. Bei 0BA7 mußt Dir im Vorfeld Gedanken machen, welche Kommunikationsart du anwenden willst: - Master-Master oder - Master-Slave. Bei Master-Slave stellt die Slave-LOGO! der Master-LOGO! ihre Peripherie zur Verfügung ist somitso etwas wie ein "intelligentes Erweiterungsmodul". Das eigentliche Programm läuft dann nur im Master. Dadurch kannst Du dann auch nur 400 Funktionsblöcke verwalten, im Master-Master-Modus wären es dann 800 Funktionsblöcke, weil jede LOGO ihr eigenes Programm hat. Für die 0BA7 gibt es hier Programmbeispiele: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx?HTTPS=REDIR |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 21.04.2014 18:34 |
|
21.04.2014 18:44 | |
Beiträge: 12 Bewertung:
|
Genau das habe ich gesucht Jetzt muss ich nur noch das mit den Webseiten rauskriegen, dann bin ich glücklich...
|
21.04.2014 19:02 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Vielleicht ist dieses ja etwas für Dich: http://logomonitor.quirex.nl/ Ist zwar nur in Englisch.... |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf