27.07.2009 11:12 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, also ein SFC-Aufruf in SCL erzeugt folgenden Code: [code] UC "TEST_DB" P#L 0.0 P#L 8.0 P#L 22.0 P#L 24.0[/code] Aber selbst eingeben kann man sowas nicht im KOP/FUP/AWL-Editor. Für den Aufruf von FBs gibts ne andere Möglichkeit, da dieser seine Schnittstelle im IDB ablegt. Was genau willst du denn machen?? MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
27.07.2009 11:48 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, wenn du symbolisch arbeitest hast du damit keine Probleme wenn wenigstens die Namen der aufgerufenen Bausteine stimmen. Alternativ kannst du von deinem FC eine symbolische Quelle erstellen und im jeweiligen Projekt übersetzen. Dann ist zwar der Code von Projekt zu Projekt nicht identisch, aber die Software bleibt transparenter. Lieber den Durchblick gehalten als das eierlegende Wollmilchschwein. Noch dazu wenn die Funktion durch irgendwelche krummen Kunstgriffe erreicht wird. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
27.07.2009 12:27 | |
Beiträge: 68 Bewertung: (9) |
Jup. Ich denke so werd ich es machen: Als Quelle "symbolisch" erzeugen. Hätt ich auch selbst drauf kommen können... |
28.07.2009 10:24 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
zur Info! Den Baustein aus einem Projekt/einer Bibliothek mit Operandenvorrang "alle Zugriffe" funktioniert nicht. Es muss der Weg über die symbolische Quelle genommen werden. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf