19.05.2014 14:36 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Leute, habe mir alle Beiträge zu dem Thema durchgelesen und alle Projekte, die es zum Download gab, ausprobiert. Ich bekomme das automatische Login einfach nicht hin. Ich lade hier das Projekt (V12) und den Rest (Skripte, Webseite) hoch. Ich habe das Projekt hier runtergeladen und so vereinfacht, dass nur zwei Merker gesetzt und resetet werden. Es wäre nett, wenn einer von den Profis mal drauf schauen kann und mir sagt, was ich falsch mache. Vielen Dank im voraus!!! Gruß Andreas PS: der Rest ist auf der Seite 10 DateianhangRollo_Proj.zip (140 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Blue Moderator am: 19.05.2014 21:02Neues Thema nach Splitten von /tf/WW/de/Posts/89870#top Zuletzt bearbeitet von: Andreas-79 am: 19.05.2014 14:39 |
|
19.05.2014 14:38 | |
Beiträge: 4 Bewertung:
|
und hier der RestDateianhangRollo_Web.zip (160 Downloads) |
20.05.2014 08:50 | |
Beigetreten: 13.10.2008 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Guten Tag Andreas, Bei mir funktioniert diesr Versuch mit der Automatischen Anmeldung. Darfst NICHT bei Siemens Interno angemeldet sein. Gruss reyang
DateianhangVersuch_X01.zip (113 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: reyang am: 20.05.2014 08:53 |
|
27.05.2014 16:24 | |
Beigetreten: 13.10.2008 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 22 Bewertung:
|
Hallo Andreas Hier ist ein kleines Programm das auf meinem iPod Funktioniert Gruss reyang
DateianhangAutoLogin.zip (169 Downloads) |
Folgen Sie uns auf