24.06.2014 09:08 | |
Beigetreten: 06.05.2010 Letzter Bes: 28.09.2024 Beiträge: 1978 Bewertung: (277) |
Hallo Christian, da jetzt die Ventilinsel bekannt ist, wird es etwas einfacher. Hier erst einmal der Link zur richtigen Ventilinsel: http://www.festo.com/net/SupportPortal/Files/319906/165816d1.pdf Ab S.18 die Installationshinweise bzgl. DP-Adresse, Konfiguration genau befolgen. Ab S.58 ist die Adressierung der Ventilinsel sehr genau beschrieben, sollte es dennoch Rückfragen geben, kein Problem einfach fragen. Startadresse = 1. Ventil Ventilspule 14 (z.B. A304.0) Startadresse+.1 = 1. Ventil Ventilspule 12 (z.B. A304.1) usw. Die notwendige GSD-Datei habe ich Dir mit angehängt. Bitte die Hinweise im Handbuch auf S.63 beachten. GSD-Dateien im TIA-Portal über Extras/GSD installieren und schon hast Du erst einmal die anwählbare Hardware im Katalog "Weitere Feldgeräte/Profibus DP/Ventile". Viel Erfolg beim Testen. Grüsse CaOd
DateianhangGSD-CPV.zip (201 Downloads) |
Folgen Sie uns auf