Industry Online Support
Technical Forum
27.08.2007 13:43 | |
Beiträge: 3149 Bewertung: (171)
|
Hallo, welchen Firmware stand hat Dein OP5, lt FAQ gibt´s ev. Unterschiede. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19109408 nemo |
29.08.2007 09:12 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung: (121) |
Hi, also so viel ich weiß, kann man die Firmware nicht updaten. Wenn Du eine Verbindung zum OP15 bekommst, dann sollte eigentlich das Kabel und deine Com-Schnittstelle OK sein. Kannst ja mal die PIN Belegung überprüfen(Steht z.B. im Kommunikationshandbuch) => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1137086 Habe dann noch diese Info gefunden => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/15178263 Ansonsten müßte man ein zweites OP5 haben um zu sehen, ob man dort die gleichen "Schwierigkeiten" hat. Eventuell kann das OP ja auch defekt sein. Gruß |
Folgen Sie uns auf