26.08.2014 17:18 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 5880 Bewertung:
|
Hallo, zunächst im Anhang Infos zur Momentenbegrenzung u Normierung --> Einstellung Linear oder Rundachse Nachfolgend Auszug aus Seite 2: Bei Simotion geben Sie beim Aufruf der Funktion das gewünschte Moment (bei Rund- undLinearachse möglich) bzw. die gewünschte Kraft (nur bei Linearachse möglich) in der entsprechenden Einheit oder als %-Wert bezogen auf einen Referenzwert (userDefaultTorqueLimiting.torqueLimit) vor.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangC:\Users\so4484\Desktop\Momentenreduzierung.pdf (270 Downloads) |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf