23.10.2007 12:23 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
oder man sicher sich den Init-DB und überträgt ihn dann mit dem SFC20 "BLKMOV" beim neustart (im OB100,...) |
Zuletzt bearbeitet von: gochtel am: 23.10.2007 12:23...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
26.10.2007 08:50 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung:
|
das wäre die variante, wenn bei jedem neustart initialisiert wird. wenn du es ereignisgesteuert anstoßen möchtest, dann kannst du es immer noch mit dem sfc20 machen. du rufst ihn dann ebend nur auf, wenn das ereignis ansteht: U "Ereignis" FP "Hilfsmerker" SPBN next CALL "BLKMOV" SRCBLK :=P#DB1.DBX0.0 BYTE 20 RET_VAL:=#ret DSTBLK :=P#DB10.DBX0.0 BYTE 20 next: nop 0 ob es eine möglichkeit gibt, das datenbaustein initialisieren, welches im AWL-Editor zu finden ist, kann ich dir nicht sagen. aber die vorschläge hier haben das gleiche ergebnis... |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf