18.10.2007 18:42 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo J_Bell! Hardware: Außerdem habe ich noch einen ABB Roboter welcher mit DI/DO in den Produktionsablauf mit eingebunden werden soll. Dies funktioniert auch schon einwandfrei. Ziel: Aus diesem Grunde war ich bei Siemens und habe mich beraten lassen wie ich die Anbindung der SPS an das TCP/IP- Netz realisieren könnte. Dort wurde mir ein Kommunikationsprozessor CP 343-1 empfohlen, jedoch wusste ich damals noch nichts von dem Nichtvorhandensein eines Profibusanschlusses der CPU. (Ein Schema zu diesem Aufbau, welches ich mit einem Siemens Techniker ausarbeitete, ist im Anhang verfügbar. Nun stellt sich die Frage ob meine CPU eine Profibuserweiterung und den Komm- Prozessor aufnehmen kann und wenn ja welche Komponenten ich dafür benötigen würde. Ich bin mir durchaus bewusst, dass dieses Projekt sehr aufwendig ist, ich arbeite aber mit ein paar Kollegen zusammen daran und suche nach einem durchführbaren Lösungsweg.
DateianhangFernwartungsschema.pdf (93 Downloads) |
Folgen Sie uns auf