30.09.2014 15:58 | |
Beigetreten: 25.03.2008 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Hallo, schicke innen ein Starter project mit die Datei.Leider, is nicht der letzte und mit aktuelle fehler. Ich weisses nicht ob, dieses fehler ist von Antriebe oder von der Einspessung; zum sehen ist der Bit r863.0 get von Infeed zum das <Vector. MLFB:6SL3810-2LP35_0AA0_Z DateianhangGM150_05-09-2013.zip (168 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 01.10.2014 09:56Dataianhang neu hochgeladen |
|
30.09.2014 16:15 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 02.10.2024 Beiträge: 22388 Bewertung: (3015)
|
und bei welchem der drei projektierten Geräte aus dem projekt tritt der fehler auf? |
30.09.2014 18:31 | |
Beigetreten: 25.03.2008 Letzter Bes: 12.08.2024 Beiträge: 57 Bewertung: (0) |
Hallo, aus dem von nammen NTM1 |
Folgen Sie uns auf