01.11.2014 18:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Deine Aussage ist zu pauschal. Beschreibe mal näher, was Du genau über ein Panel ändern möchtest. |
02.11.2014 06:14 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Schau mal hier, daist einBeispiel für die Kommunikation zwischen LOGO! und HMI mit WinCC ab V11. Auch unten die LOGO! Sets beachten. http://w3.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/logikmodul-logo/anwendungsbeispiele/Seiten/Default.aspx Edit: Sehe gerade, hier hast Du doch auch schon nachgefragt.... /tf/WW/de/Posts/113289 |
03.11.2014 09:18 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Dies geht, mit TD(E) und mit HMI. Wenn du schon eine Verbindung mit einem HMI aufgebaut/programmiert hast, sollte es keine große Sache sein. In der VM-Tabelle deines Logo-Programms kannst du deine Wochenschaltuhr auswählen, Schaltzeit und die Wochentage. Die Adresse übernimmst du in TIA/WinCC in den HMI-Variablen. In deinem Bild erstellst dir ein EA-Feld und in dessen Eigenschaften -> Anzeigeformat auf Hexadezimal und 4 Stellen. Als Prozesswert halt deine erstelle Variable, Modus noch auf Eingabe/Ausgabe. Nachteil ist halt, du hast keinen Doppelpunkt zwischen Std und Min. Hier ist es auch noch mal beschrieben. Im TD(E) kannst in einem Meldetext die Wochentage und Schaltzeiten der Schaltuhr einfügen. Verändern über die sogn. "ESC-Funktion". |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 03.11.2014 09:28Um Link ergänzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf