12.11.2014 15:52 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Hallo Toeternietoe, laut dieser Siemensseite: http://www.amazon.de/Schmidt-Sports-Deuser-Expander-10kg/dp/B000PTHITC/ref=sr_1_2/275-0692462-7642942?s=sports&ie=UTF8&qid=1415803367&sr=1-2&keywords=Wallenreiter+Sportger%C3%A4te Zitat: Hinweise zur Ablösung LOGO! 6 und 7: Da LOGO! 8 nicht 100% mit LOGO! 6 und 7 kompatibel ist, ist die Substitution nicht möglich.Es ist geplant die SerienLOGO! 6, 7mindestens 1 Jahrweiter zu beliefern und dannach den Produktauslauf für LOGO! 6 und 7 zu erklären. |
Folgen Sie uns auf