11.01.2006 16:56 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Tag, Was kann ich noch machen? Ich hoffe, sie können mir helfen MFG Frank |
Zuletzt bearbeitet von: Frank555 am: 11.01.2006 16:57 |
|
11.01.2006 21:53 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 1161 Bewertung:
|
Hallo Frank, zum einen: Wenn Du eine GSD-Datei importierst, dann wird der DP-Slave im Hardwarekatolog unter "weiter Feldgeräte" einsortiert. Der DP-Slave kann dann als sogenannter "Norm-Slave" eingebunden werden. Zum anderen (und das ist das was Du eigentlich möchtest denke ich): Gibt es in STEP7 aber der Version V5.2 die Möglichkeit den Hardwarekatalog zu aktualisieren. Hier wird der Hardwarekatalog tatsächlich upgedated. Hab nen relativ neuen FAQ zu dem Thema gefunden: Wie kann ich den STEP 7 Baugruppenkatalog bei STEP 7 V5.2 bzw. V5.3 aktualisieren? Vielleicht hilft Dir auch noch dieses Thema im Forum weiter, da geht es auch um das Updaten des Hardwarkatalogs: Fehlende Hardware im Simatic Manager Viel Erfolg Sabine |
Folgen Sie uns auf