22.10.2014 21:07 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Möchte 8 LOGO BA8 mit OPC - Server über Ethernet koppeln ? Wer hat Erfahrungen gesammelt und LOGO BA8 als E/A Knoten eingesetzt |
31.10.2014 14:11 | |
Beigetreten: 23.11.2011 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 202 Bewertung:
|
Hallo sigielko, wenn du in der Suche hier im Online Support "LOGO OPC" eingibts, bekommst du Beiträge als Treffer angezeigt, wo das Thema LOGO! und OPC schon behandelt wurde. Anbei z.B. ein Beitrag der dir bestimmt einige Fragen beantworten wird, hier allerdings noch mit LOGO! 0BA7. OPC Server Was genau willst du mit dem OPC-Server machen? Bei der neuen LOGO! 8 hast du ja den Webserver. Damit kann man auch Variablenspeichertabellen anzeigen und bearbeiten. Anbei die Beschreibung hierzu aus dem aktuellen Handbuch. Variablenspeichertabellen anzeigen und bearbeiten Mit den Infos ist dir auf jeden Fall fürs erste weitergeholfen. Viel Glück und schönes Wochenende. Gruß, KM_AS |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.11.2014 10:09 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
|
Folgen Sie uns auf