18.01.2015 15:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung: (4134) |
Hallo WSK, mach ich. |
18.01.2015 18:02 | |
Beiträge: 17 Bewertung: (0) |
Danke |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.01.2015 13:32 | |
Beiträge: 11 Bewertung: (0) |
LOGO 24C OBA8 als Upgrade zur LOGO24 OBA6ist schon verlockend. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob mein einfarbiges Display TD unddas "alte" Digital Ein/Ausgang-Erweiterung 6ED1 055-1MB00-0BA1 an der OBA8 funktionieren. |
19.01.2015 13:36 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung: (4134) |
Nein, die alte Hardware bis 0BA7 funktioniert nicht mit der 0BA8. Ab 0BA8 muss alles aus der 8er Reihe stammen (TD, Erweiterungs- und Kommunikationsmodule). |
19.01.2015 14:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung: (4134) |
Zum ersten Satz: Die Bestellnummern für die neuen Erweiterungsmodule haben nur eine andere Endnummer. Die letzten beiden Zahlen bei den alten Modulen sind 00 oder 01, bei den neuen der 8er Reihe sind es 02. Beim Textdisplaygilt für das alte TD 00, beim neuen TDE ist es 01. Da ich eins habe: 6ED1 055-4MH00-0BA1. Die Bestellnummern für die 8er Reihe findest du fast komplett hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/100704163 Edit: Zu Bedenken wäre auch: Bei der 0BA8 kannst doppelt so viele Blöcke einsetzen (400 statt 200) wie bei der 0BA6. Außerdem hat sie einige Funktionen mehr und einen integrierten Webserver. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 19.01.2015 14:30 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf