(0)| 17.02.2015 09:28 | |
|
Beigetreten: 15.10.2007 Letzter Bes: 05.12.2025 Beiträge: 842 Bewertung:
|
Hallo, hast du beachtet, dass der Eingabewert (DINT) in ms angegeben werden muss .... |
| 17.02.2015 22:43 | |
|
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 11.12.2025 Beiträge: 89 Bewertung:
|
Ja habe ich. der DINT-Wert ist schon mit 1000 mul |
| 19.02.2015 21:05 | |
|
Beigetreten: 16.12.2012 Letzter Bes: 11.12.2025 Beiträge: 89 Bewertung:
|
dann bin ich im falschen forum. habe eine 400er cpu (CPU 416-2 DP) |
| 20.02.2015 09:55 | |
|
Beiträge: 4757 Bewertung:
|
Thema in die Konferenz SIMATIC S7-400 / S7-400H / S7-400F/FH verschoben. Grüße |
Folgen Sie uns auf