02.06.2015 20:24 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Eventuell hilft ja auch eine 3-Tasten-Version mit Plus-Stopp-Minus weiter, die Plus- und Minus-Funktion wird dann einfach gespeichert, bis Stopp betätigt wird. Dazu ein Impulsgeber, der das Takten übernimmt und fertig ist die die Variante. Im Anhang ein Beispiel DateianhangF-Tasten.zip (79 Downloads) |
02.06.2015 21:11 | |
Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hey, habe es hinbekommen. Vielen Dank für die super Hilfe und Mühe. Gruß Sebastian |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf