16.07.2015 06:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 15.09.2024 Beiträge: 33775 Bewertung: (4194) |
Hier nochmal ein weiterer Vorschlag von mir. Es ist verriegelt, dass der jeweilige Level nur durchschalten kann, wenn kein höherer ansteht. DateianhangAnalogtaster_V2.zip (58 Downloads) |
16.07.2015 07:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung: (388)
|
Hallo! Was passiert, wenn zwei Taster (2V u. 4V) gleichzeitig gedrückt werden? |
Folgen Sie uns auf