Industry Online Support
Technical Forum
21.01.2008 14:45 | |
Beiträge: 56 Bewertung: (5)
|
Hallo lukhop, an der 802 gibt es die Funktion Dryrun (Probelaufvorschub). Die Geschwindigkeit für denProbelaufvorschub wird im Settingdatum SD: DRY_RUN_FEED hinterlegt. Dryrun wird vor der Bearbeitung angewählt und bleibt bis zum Abwählen wirksam. Achtung: Bei aktiver Funktion Probelaufvorschub darf keine Werkstückbearbeitung erfolgen, da durch die geänderten Vorschubwerte die Schnittgeschwindigkeiten der Werkzeuge überschritten bzw. das Werkstück oder die Werkzeugmaschine zerstört werden könnte. Die Dokumentation findest Du unter: https://www.automation.siemens.com/doconweb/content.asp?item=12068&cd=sinumerik_simodrive_10_2007_d&scope=all Viel Erfolg Marcus |
Folgen Sie uns auf