13.09.2015 14:37 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Wie kann ich denn meine Logo über Netzwerk, APP, Tablet usw. ansteuern... also sehen was geschalten ist und über Icon schalten (Ählich dem Software LOGO!Soft Comfort V8.0) ? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.09.2015 15:29:31Neue Überschrift nach Splitten |
|
15.09.2015 13:22 | |
Beigetreten: 05.12.2011 Letzter Bes: 23.11.2022 Beiträge: 57 Bewertung: (23) |
Der in die Logo 0ba8 integrierte Webserver wurde ja bereits angesprochen, finde ich persönlich für eine Visualisierung aber auch nicht befriedigend. Wenn du etwas Zeit und Willen zum Basteln mitbringst kannst du dir auch mal meine Lösung "LogoControl" mit einem Raspberry Pi und der App "NetIO Controller" (nicht von mir) näher anschauen: http://www.frickelzeugs.de/logocontrol Ansonsten ist hier im Forum auch immer mal wieder von ISWvis Mobile die Rede, allerdings kann ich dazu nichts sagen. |
Folgen Sie uns auf