09.11.2015 12:53 | |
Beigetreten: 06.11.2014 Letzter Bes: 28.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo, so alt das Thema auch ist, ich stehe aktuell vor ähnlichem Problem. SMC 20 ist defekt, neues ist bestellt. Die Vergleichsstufe steht auf hoch. Der Hersteller sagt ich solle den p9906 auf 1 setzen, SMC20 tauschen und die Meldungen über einen Tausch der Komponenten bestätigen. Nun bekomme ich den p9906 nicht verändert, Meldung lautet, dass dies nicht möglich ist, solange die Antriebe aktiv sind. ( ?? Not-Aus gedrückt) Kann mir jemand helfen? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Citobias83 am: 09.11.2015 12:53:43Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 10.11.2015 09:43:57Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf