19.03.2016 09:32 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, eine XOR Verknünpfung über mehere Byte geht durch Aneinanderreihung von XOR Verknüpfungen. L Byte1 L Byte2 XOR L Byte3 XOR L Byte n XOR Grüße H0556 |
19.03.2016 12:34 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108) |
Hallo, ich geh mal davon aus, dass Du die XOR Verknüpfung brauchst um das BCC Byte bei einer seriellen Datenübetragung zu berechnen. Wenn das so ist und Dein erstes Byte STX ist, dann solltest Du mal nachsehen, ob das STX in der BCC Bildung berücksichtigt wird. Im Anhang ist ein Auszug zur BCC Berechnung mittels XOR für ein Euchner Handbediengerät. XOR geht nur mit zwei Werten und das Ergebnis wird immer wieder mit dem nächsten Wert XOR verknüpft. In Deinem Beispiel entspricht A dem Steuerzeichen STX und das gewüschte Ergebnis der XOR Verknüpfung von B und C. Grüße H0556 DateianhangBCC.pdf (345 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 19.03.2016 12:35:10Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 21.03.2016 07:44:17 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf