19.03.2016 22:25 | |
Beigetreten: 31.03.2015 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Tag! Es gibt die Kontrolleinheit CU320-2DP und CFC FW4.3.2 (auf ihr nur die Textdatei mit der Lizenz, gibt es keine andere Dateien). Wo man sie herunterladen kann? Danke groß. ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 3/21/2016 10:16:32 AMNew subject after splitting |
|
20.03.2016 06:41 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 22421 Bewertung: (3023)
|
Hallo, was genau willst du runterladen? Gruß |
28.03.2016 08:54 | |
Beigetreten: 12.05.2006 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 22421 Bewertung: (3023)
|
Hallo, was genau meinst du mit nicht hochlaufen? Die FW V4.3 gibt es nicht mehr zum Download, da kannst du versuchen einen Support Request zu eröffnen um die Daten zu bekommen. Gruß |
18.04.2016 15:22 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 13.10.2024 Beiträge: 367 Bewertung: (30) |
Hallo, versuch es doch mal so wie von Siemens ab Seite 7 beschrieben. Vorher die akt.Fimware laden, hier der Link. https://support.industry.siemens.com/cs/document/92522512/sinamics-s120-firmware-version-4-7-hf17?dti=0&lc=de-WW. Gruß rlw wbm-duisburg.de Dateianhanganleitung_firmware_update_s120.pdf (122 Downloads) |
Folgen Sie uns auf