19.03.2008 14:25 | |
Beigetreten: 11.10.2006 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 5874 Bewertung:
|
Hallo xchrisx, 1. das Listenhandbuch ist zu finden unter: http://www.automation.siemens.com/doconweb/ überdie Auswahl "SINAMICS 07/07 Deutsch" hat man Zugriff auf alle Dokumentationen und Handbücher. Dort ist auch das "SINAMICS S Listenhandbuch", welches u.a. die Parameterliste und die Funktionspläne enthält, zu finden. Auch die Telegramme sind dort dargestellt (Seite 1172 für Telegramm 390). 2. Wenn an einer CU keine Einspeisung vorhanden ist, bzw. diese nicht über DRIVE-CLiQ angebunden ist (nur beiSmart Line Modulen 5kW und 10kW ohne DRIVE-CLiQ Schnittstelle möglich), dann muss das Betriebsbereit-Signal der Einspeisung z.B.über eine Verschaltung von Digitalaus- und eingängen zu den Antrieben der CU ohne Einspeisung verschaltet werden. Näheres findet man im Inbetriebnahmehandbuch (Seite 63 ff), welches ebenfalls unter obigem Link zu finden ist. |
With best regards, |
|
Folgen Sie uns auf